This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV603:适用于200 Ω 耳机的最佳放大器

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, TPA6138A2, DRV603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/934324/drv603-best-amplifier-for-200-ohm-headphone

器件型号:DRV603
主题中讨论的其他器件:TPA6130A2TPA6138A2

您好!

我们正在评估适用于高阻抗耳机(200欧姆)应用的放大器。  在评估噪声和质量之前、我们目前主要关注输出功率。  到目前为止、我们已经测试了 TPA6130A2和 TPA6138A2。  TPA6138A2的声音更大、可在削波前提供更高的峰间输出。  您认为 DRV603可以为这种类型的耳机(200 Ω)或任何其他器件提供更高的输出功率吗?