This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TLV320ADC3101:TLV320ADC3101:

Guru**** 2502395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917308/compiler-tlv320adc3101-tlv320adc3101

器件型号:TLV320ADC3101

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的专家:

我使用 ADC3101进行与振动相关的数据采集、传感器范围为+-2V、 但 ADC 范围为+-1V、因此我们启用-6dB 衰减以避免饱和、  

因此、在这种情况下、如果我们想要获得正确的值、我是否应该为最终结果的每个点乘以2、例如、在 MCU 内部、我只需要为 每个时间区间点乘以2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyxiangyang、  

    是的、您需要考虑任何衰减。

    此致、

    -Steve Wilson