This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:具有 miniDSP 和 I2S 输入和输出的音频编解码器

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/933187/tlv320aic3254-audio-codec-with-minidsp-and-i2s-input-and-output

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262

客户有兴趣将专用音频 ADC 用于模拟麦克风输入、将 I2S 输出传递到音频编解码器、然后使用 miniDSP 对该信号进行一些音频处理。 最后、再次通过 I2S 将经过处理的信号输出到其 MPU。

查看我们的音频编解码器、我无法确定它们是否能够同时执行 I2S 输入和 I2S 输出(通过不同的引脚)以实现这种数字输入、数字输出选项。

我们不需要它是 I2S (如果需要、它可以是不同的协议)。 此外、如果可以使用其他产品来实现这一点、请告诉我、音频编解码器似乎是一个很好的成本/性能平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    他们希望进行哪种信号处理? 这是用于回波消除、噪声消除、波束形成等还是仅用于滤波? 我们的编解码器可以直接支持立体声模拟输入、因此无需额外的 ADC。 我们所有的编解码器都支持 I2S 输入和输出。 每个 ASI 总线上都有一个专用的 DIN 引脚和 DOUT。 根据他们尝试在 miniDSP 中进行何种处理以及需要多少 MIPS、他们可能还会考虑 TLV320AIC3262和3268、它们内部具有更强大的 DSP。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的反馈、我认为这解决了我们最初的许多误解。 信号处理主要是滤波加噪声消除和/或波束形成。 这目前在 MPU 上完成、因此我们可以将任何处理从 MPU 转移到编解码器上、都有助于为它们释放一些开销。

    专用音频 ADC 的理念是、我们的器件提供比编解码器本身更高的 SNR。 此外、该应用需要4-6个同步麦克风输入、因此多路复用输入不会产生这种情况。

    对于 I2S 输入/输出、我们是否可以在相同的 I2S 时钟线上使用 MPU、音频 ADC 和编解码器、数据线为:

    1. 音频 ADC DOUT-->编解码器 DIN
    2. 编解码器 DOUT -> MPU DIN

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在我看来、TI DSP 比音频编解码器更适合、因为

    (1)不需要模数或数模转换等核心编解码器功能、  

    (2) TI DSP 可以支持比 miniDSP 内核更高的 MIPS 算法、和

    (3)波束形成和噪声/回波消除库的可用性。

    miniDSP 不支持这些算法。  

    如需更多信息、请参阅以下参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDEP-0077

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01589