This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251空闲电流测量

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909623/tas3251-tas3251-idle-current-measurement

器件型号:TAS3251

尊敬的先生/女士

我想问一下 TAS3251如何进入空闲模式0.75W 功耗
在什么情况下、有50%的占空比可用? 我的客户无法在测量期间测量如此低的电流。 客户测试 TAS3251EVM 也无法测量如此低的电流。 是否需要设置寄存器?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    您能否解释一下如何获得0.75W 的数字?

    根据数据表,在空闲状态(50%占空比)下,12V 电压轨将消耗90mA*12V=~1W,PVDD 电压轨将消耗 PVDD*20mA。

    BTW、EVM 还有其他功耗电路、不仅是 TAS3251。  

    谢谢!

    此致、

    Sam