This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:TL972IDGKR 高噪声问题

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TL972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908254/tl972-tl972idgkr-high-noise-problem

器件型号:TL972

大家好、

客户反馈 TL972IDGKR 噪音太大。

下面是原理图、感谢您、帮助您检查我们可以调整哪个电路来降低噪声。

应用:麦克风

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    有关该噪声问题的一些问题。 客户能否验证是否也可以在电源引脚上测量噪声水平? 电路板上是否有更多具有此噪声问题的器件?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    客户尝试移除 TL972IDGKR 电路并将 MEMS 直接连接到 ADC、SNR 从66dB 增加到68.1dB。

    请参阅完整的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    正确的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    感谢您提供有关此内容的更多信息。

    您是否知道 TL972的电源是否存在纹波或噪声问题? 我是说、客户是否可以尝试增加电源引脚电容? 此外、客户是否可以尝试移除输出电容器 C320和 C321?

    请告诉我他是否对此有其他看法。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    请问您对此有什么反馈吗?

    如果您有任何其他问题或意见、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止,不用再问了,谢谢。