This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:针对8 Ω 负载下 PBTL 运行的输出滤波器建议

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/934034/tpa3255-output-filter-recommendation-for-pbtl-operation-with-8-ohm-load

器件型号:TPA3255

您好!

是否可以在8 Ω 负载下以 PBTL 模式运行 TPA3255? 如果可能、我希望支持2-8欧姆的负载。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、您可以。 然而、PBTL 与 BTL 相比的优势在于输出电流能力更高。 因此、您可以看到、对于数据表上的数据图、我们对 PBTL 使用2 Ω 负载。 如果您的目标是支持8 Ω、则 PBTL 相当于 BTL、因为其限制是电压削波。  

    如果您需要使用相同的 LC 滤波器支持2~8欧姆、则没关系。

    此致、

    Sam