This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:独立 PVDD 电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909281/tpa3255-separate-pvdd-voltages

器件型号:TPA3255

您好!

是否可以为 TPA3255提供2个单独的 PVDD 电压? 例如、对于处于2xBTL 模式的有源扬声器、我能否为低音扬声器提供48V PVDD_AB、为高音扬声器提供24V PVDD_CD?

从方框图中可以看出、它们是隔离的、但需要检查。

谢谢、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    你是对的。 每个全桥都有独立的电源。