This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:MC33078DR (SOIC)焊接条件

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33078
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932900/mc33078-mc33078dr-soic-soldering-conditions

部件号:MC33078

对于 MC33078DR (SOIC)、是否建议使用焊铁进行手工焊接?

如果是、是否存在任何条件?

・焊接温度上限
・加热时间上限
・最大次数
·等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    对于 MC33078DR (SOIC)、是否建议使用焊铁进行手工焊接?

    是的、您可以在没有任何问题的情况下手工焊接部件。 实际上、与其他生产方法相比、您可以更好地控制温度和焊接时间。 如果您担心焊接温度、则可以使用 Pb-Sn 焊料、并为手工焊接应用选择合适的焊接烙铁温度(~400F 或204C)和/或焊接烙铁头。 该器件没有具体的手工焊接建议、因为手工焊接温度持续时间可能远低于下表2中指定的峰值回流分类。  

    最大次数?

    很难预测、但这取决于您是否手工焊接/脱焊器件。 如果部件处理得当、您可以执行数十次焊接和脱焊过程而不会出现任何问题。 您为什么要问? 这不是典型用途。 您是否正在进行测试实验? 通常、部件可能正常、但针脚损坏、尤其是由经验不足的技术人员在没有适当脱焊工具的情况下处理。  

    典型的双面板将通过回流烤箱两次。 如果存在焊接问题、组装的电路板可能会再进行一次或两次回流焊。   

    MC33078符合 RoHS 要求和 JEDEC 标准。  

    有关回流的峰值温度建议、请参阅以下文档。  

    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf?ts=1597846673226&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    让我向您提出其他问题。

    查询1.
    无铅焊料用于手工焊接烙铁。
    此无铅焊料的最佳温度为250°C、因此我们的目标是峰值焊接温度为260°C 或更低。 (烙铁头温度280-270℃、2秒内)
    手工焊接的目的是使热应力不大于回流焊峰值条件。 这个想法是否合适?

    查询2.
    已确认正常运行的 IC 突然出现故障的症状。 (MC33078DR 产生异常热量)
    如果 IC 内部由于回流过程而出现裂缝或剥落、是否会出现此类症状?

    查询3.
    怀疑 MC33078DR 在运输和存储过程中暴露在高温和高湿度(85%相对湿度或更高)环境下。
    因此、我将通过烘烤去除残余水。
    ​​烘烤条件(时间、温度、相对湿度等)的推荐值或参考值是多少?

    *包装材料(卷带包装)规定温度为40°C 或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    查询1.
    无铅焊料用于手工焊接烙铁。
    此无铅焊料的最佳温度为250°C、因此我们的目标是峰值焊接温度为260°C 或更低。 (烙铁头温度280-270℃、2秒内)
    手工焊接的目的是使热应力不大于回流焊峰值条件。 这个想法是否合适?

    典型的无铅焊料熔化温度约为217C 或422F。 基于 PB-Sn 的焊料的熔化温度约为183c 或361F。  

    您似乎有具有高得多的熔点的特殊无铅焊料。 在这种情况下、我建议对备用板上的手工焊接程序进行实验。 请选择合适的焊接烙铁头尺寸、以便在接触焊接引脚时能够承载足够的热能。 确保使用足够的通量来限制表面金属氧化、保持金属表面清洁并在焊接过程中增加热传递。  

    根据上述准则、我会将焊铁尖端温度降低到尽可能低的水平(同时在焊接过程中仍保持焊料流动特性)。 足够大的通量意味着用大量的通量覆盖焊锡引脚、 在手工焊接过程中、通量应覆盖所有焊接尖端和引脚。 您可以在作业完成时清除多余的磁通。  

    查询2.
    已确认正常运行的 IC 突然出现故障的症状。 (MC33078DR 产生异常热量)
    如果 IC 内部由于回流过程而出现裂缝或剥落、是否会出现此类症状?

    如果 IC 的封装被大量水分吸收、则可能会出现这种情况。 这些 IC 应密封在真空组件下、或存放在干燥器罐或机柜中。 如果 IC 在室温下长时间存放在空气中、则必须在使用前在温度室中干燥和烘烤。  

    查询3.
    怀疑 MC33078DR 在运输和存储过程中暴露在高温和高湿度(85%相对湿度或更高)环境下。  因此、我将通过烘烤去除残余水。
    ​​烘烤条件(时间、温度、相对湿度等)的推荐值或参考值是多少?

    *包装材料(卷带包装)规定温度为40°C 或更低。

    让我回到您的问题。 当 IC 处于卷带状态时、运输期间应具有足够的防潮能力(建议 Ta < 40C)。 如果您担心高湿度和温度暴露、则可以在使用之前烘烤器件。 我正在尝试找到有关此问题的建议烘烤程序。  

    您是否知道卷带封装暴露在高湿度和温度环境下的时间(粗略估算会实现)?  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    因此、我将通过烘烤去除残余水。
    ​​烘烤条件(时间、温度、相对湿度等)的推荐值或参考值是多少?

                根据 IPC/JEDEC J-STD-033标准、TI 器件应在对  组件进行去焊之前接受烘干步骤。 如果 TI 器件长时间暴露在高湿度和温度环境下、则应采取相同的措施。  

    TI 建议使用 AN-2029来处理和处理表面贴装 IC 封装。   

    https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf?ts=1598118338065&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果 您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond