This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304Q1EVM:故障/警告面板是否自动刷新?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909555/tpa6304q1evm-does-the-faults-warnings-panel-auto-refresh

器件型号:TPA6304Q1EVM

我已将 PurePath 打开至器件监控页面。  该页面右侧是一个标题为"故障/警告"的面板。  该面板配备了“清除”和“读取”按钮。

为了使显示的故障/警告数组实时正确、我必须持续按下 Read 按钮、或者这个显示的数组是否会在没有我干预的情况下实时更新?

我问是因为我的'scope 告诉我我我处于故障状态、但显示的数组未显示故障或警告。

按下故障/警告面板中的清除和读取按钮不会产生任何影响、甚至不会显示更新闪烁以确认我已按下按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    FAULTS /警告数组不会实时更新。 那么、您看到故障引脚在示波器上被拉至接地?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、不、但示波器显示了 BTL 输出晶体管尝试从其高阻抗模式中退出以"生成音频"、然后在此后重新进入高阻抗模式。  我假设 TPA6304内置的一些保护措施能够帮助我免受灾难的影响。

    我尚未查看/fault pin 来确认这一点、但我将返回实验室参加晚间课程。

    但在故障这一主题上、当我利用一个面板的翻转功能时、我发现其反向面板处理将某些类型的检测到的故障连接到/FAULT 引脚。  一般而言、当我鼠标单击任何 PurePath 选项时、它们何时会生效?  我在面板中看不到"立即应用此选项"按钮、因此暗示任何单击的更改都将立即生效。

    这是真的吗?  

    当我单击"故障/警告"面板中的"清除和读取"按钮、但看不到这些按钮会改变颜色或强度以确认我的点击、 或者有任何迹象表明、显示的项目已因手动读取请求而刷新、那么要得出的正确结论是什么?

    Robert、一如既往地感谢您的帮助。

    印第安纳波利斯致以最诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    让我们后退一步。 您是否在输出端连接了任何负载?  

    您单击按钮的那一刻就是它生效的那一刻。 实际上、您可以根据您按下的按钮看到正在写入的 I2C 线路!  

    此致、

    Robert Clifton