This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304Q1EVM:EVM#39;s 默认器件?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909551/tpa6304q1evm-evm-s-default-device

器件型号:TPA6304Q1EVM

PurePath 控制台、当要求使用左下角的单选按钮将 USB 连接到 EVM 板时、得出结论:TPA6304配置为器件 B、而不进行任何成组。   

我的自然倾向是得出这样一个结论:EVM 的设计人员希望电路板能够自行配置为器件 A、而不是 B

如果我使用左下角的单选按钮断开 USB 连接、请选择器件 A、然后重新连接 USB、PurePath 再次选择器件 B

原理图显示/FAULT 引脚上的上拉电阻与 LED 串联为5k 欧姆。  这是用于指定器件 B 的上拉电流吗?

我能否通过读取寄存器来确认器件是 B?  哪个寄存器?

谢谢。

Jim Olson

美国印第安纳波利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    作为电路板设计人员、我实际上不想将电路板自配置为器件 A。我确实这么做了、但我将其混淆在了头脑中、现在它是器件 B  

    我们设计了 GUI 来自动检测器件设置为从器件地址的状态。 这是在启动期间 GUI 查找 ACK (确认)时确定的。 首先查看器件 A、如果它找不到、则查找器件 B。这样、如果客户希望在自己的板上使用此 GUI、则可以使用任一从器件地址。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克利夫顿先生!  感谢您的快速响应。  以及上周五晚上 PurePath 的盒装副本。

    Roger on 默认器件 B。 我可以在产品开发的这个阶段获取 A 或 B。

    但是、您的最后一句让我感到困惑。  任何 TPA6304客户如何在自己的电路板设计上使用 PurePath GUI?  

    我创建 TPA6304"分线板"是因为我假设开发板的 XMOS 器件(如果不是实际的 XMOS LSI 本身)中的固件不可用于像我这样的产品工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果他们能够将 I2C 连接到外部调试器、则可以使用 GUI 进行一些调试。 不是任何人都可能在开发后期使用 PPC3、但这是一件好事。  

    如果您需要固件、我们可以离线讨论、看看我们可以如何为您提供支持。

    此致、

    Robert Clifton