This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:启动问题

Guru**** 2786655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907183/lm4562-start-up-problems

器件型号:LM4562

我将该器件用作12V 单电源轨上的同相放大器。 我使用两个10k 电阻器和一个10uF 电容器推导出6V 的中点电压、该电容器通过一个47k 电阻器馈入同相输入。 音频输入通过一个10uF 电容器进行交流耦合。

我有一个3k3反馈电阻器、150欧姆和一个47uF 的 TANT 接地。 实际上、该电路是数据表中的唱机前置放大器、针对单电源进行了修改。

我的问题是、有时、但并非总是、非反相输入上的6V 偏置会被拉低至一伏左右、就像引脚3消耗电流一样。 有时、触摸运算放大器会使其正常工作、而注入的信号也相当强、触摸可能会引发电源噪声。

主电源和偏置电源出现的定序问题是否会导致闩锁、如果是、我该怎么办? 我在偏置上尝试了不同的电容值、但我看不到任何影响。

理想情况下、我知道分离供应在许多方面都更好、但我没有这种奢侈、除非我使用我不喜欢的逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julian、

    请问您能否提供电路原理图、以便更好地解决这个问题? 如果您不想在论坛中发布您的文件、可以使用 E2E 聊天。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../phono-preamp.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我得出的结论是、我确实需要分离电源、因此这就是我所做的。 但是、几年前我使用同一个放大器进行了另一个项目、但遇到了同样的问题、尽管我认为这是一个故障连接。

    我很想知道问题的原因。

    我认为 LM4562数据表 P2上的 RIAA 唱机前置放大器电路是错误的。 它的切面太多。 我在其他任何地方都看不到该电路使用过。 我注意到、数据表的 P25上有第二个滤波器、该滤波器在 Google 图像上广泛报告。 我将把我的设计转换为这个。

    出于兴趣、我如何将 Microsoft 切断工具的内容粘贴到这个论坛上、这将非常有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julian、

    关于压降问题、如果您使用不同的分压器电阻器(参考10k 和47k 电阻器)、您是否具有相同的结果? 我的意思是、如果您使用电阻器10倍、100倍或1000倍的电阻器、那么您是否具有相同的结果?

    关于修边工具问题,无法直接在答复框上复制和粘贴图片。 您需要保存图片、然后选择"插入/编辑媒体"按钮。 图片将直接插入光标位置。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、我将尝试不同的分压器值和47k 馈入电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julian、

    我现在将关闭此 E2E 主题、但请随意添加您对此问题的所有观察和评论。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.