This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:转换延迟

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917072/pcm1808-conversion-delay

器件型号:PCM1808
主题中讨论的其他器件: PCM1840

大家好、

PCM1808从模拟信号输入到 I2S 信号输出的延迟时间是多少?或者如何计算它?

根据数据表第18页上‘7.4.2时钟停止断电和复位功能’的描述,延迟应为1024 SCKI + 8960/FS,执行淡入操作需要48 / fin 或48 / FS 的额外时间。 是这样吗?

客户希望选择延迟时间较短的音频 ADC。 要求如下。 是否有更好的建议?

1.两个线路输入

2.随时可用的48kHz 采样率

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

    您所描述的条件更与启动延迟有关。 您的客户是否担心复位后的启动时间或稳态工作条件下的信号延迟? 如果是延迟、则这在很大程度上由抽取滤波器设置、并指定为17.4/fs。 由于您的客户希望使用48kHz 采样率、因此延迟约为362us。 如果这太大、您可以考虑使用 PCM1840、这是一款性能更高的硬件控制 ADC、最近发布了该器件。 该器件可选择延迟为7.7/fs、频率为48kHz 或160us 的低延迟滤波器。

    最棒的

    Zak