This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MEVM:PPCMBEVM 放大器 B 故障

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927093/tas5806mevm-with-ppcmbevm-amplifier-b-fault

器件型号:TAS5806MEVM

您好!

当我连接到 Pure Path 控制台主板时、TAS5806MEVM 的放大器 B 似乎出现故障。  我正在运行 PPC3和最新的应用。

我加载了3频带 DRC 2.2处理流程。  通过硬件检查、但硬件 ID 失败。

放大器 A 按预期工作、但当我转到"Register Map"小工具时、我会得到一个通道故障、这些位指示左通道过流故障。  

我尝试重置故障寄存器、但没有。  

我尝试通过许多不同的方法进行重置、但仍然会出现该故障

ADR/FAULT2测试点也指示故障。

它在有负载或无负载的情况下执行此操作。   

PVDD 为24V

我已经尝试过8欧姆扬声器和电阻负载。

奇怪的是、有时、当首次进入"调优和音频处理"页面并设置放大器时、我会在不到1秒的时间内突然播放音频、但随后会切断。  就在过驱动输出的情况下、我已经尝试抢先降低增益、但没关系。

我被骗了。  此时、我认为可能是我无意中损坏了 IC。  我订购了另一款 EVM、它明天会推出。  我只是想在这里发帖、因为通常需要一段时间才能得到响应。  我在 TI 放大器领域拥有多年的经验、我无法很轻松地断开输出、因此如果发生这种情况、我会感到惊讶。

请告诉我要尝试什么。  如果新 EVM 修复了该问题、则说明该器件已损坏(由我损坏或在我收到之前损坏)。  如果没有、我将继续尝试。  我将在有任何更新时发布此主题。