This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254EVM-K 和 AIC3254软件

Guru**** 2767775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916462/tlv320aic3254-tlv320aic3254evm-k-and-aic3254-software

器件型号:TLV320AIC3254

高男士、

我在 TLV320AIC3254EVM-K 电路板的工作过程中遇到问题、最终是一个 Devkit 问题、现在我找到了一个新的问题、它工作正常、我只面临一个有关 AI3254软件的问题、似乎 我错过了某个位置的配置。

例如,在录音页面上,我没有音频的路由:

而不是手册中的这种归档:

你能提供帮助吗?

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    我看不到您上传的第二张图片、但我相信您是指下面显示的路线。 是这样吗?

    如果是、我不确定为什么会删除它。 您仍然可以在 Analog Settings 选项卡下找到模拟输入路由。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    明白了、实际上模拟输入路由中有一个表格、恐怕下载了一个错误的版本。  

    谢谢!