This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA604:输出通过此 IC 振荡

Guru**** 2776975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908955/opa604-output-is-oscillating-with-this-ic

器件型号:OPA604

您好!

  我使用的是以下连接电路,其输入电压范围为9mV 至14mV,因此我可以获得0至2.7V 的输出。 我在输入端馈入10mV、输出在0.5至1V 范围内振荡、我在示波器中观察到这一点。我不知道 why.please、请确认我 的 e2e.ti.com/.../New-Doc-2020_2D00_05_2D00_27-14.32.03_5F00_1.pdfcircuit和 the2e.ti.com/.../New-Doc-2020_2D00_05_2D00_27-14.32.03_5F00_1-_2800_1_2900_.pdf 是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    您能否提供有关振荡的信息、例如频率、振幅以及在电路中观察振荡的位置? DSO 的振荡图像会有所帮助。 请务必包含 DSO 标度信息。

    我从直流和交流角度评估了 OPA604电路。 我找不到任何有关电路的东西来解释振荡。 U8输出端有较大的100nF C10容性负载、但它通过 R26 1k 电阻器进行隔离、该电阻器应确保有足够的相位裕度并保持稳定。 我进行了稳定性分析、电路和 C10和 R26确实在增益与频率响应中创建了第二个极点、但它的出现远远超过了环路增益降至零 dB 以下的位置。 尽管我们没有现代 OPA604仿真模型(OPA604是一款非常成熟的产品)、但它所具有的简单模型表明相位裕度为47度。 即使模型已经关闭了相当多的部分、因此其交流特性、实际的相位裕度也不应太高、即使实际的相位裕度略小、电路也应保持稳定。

    如果应用电路过去与 OPA604运算放大器一起正常工作、则所有指示灯均应与有效的 OPA604器件一起正常工作。 您是从 TI 还是从 TI 授权经销商处获得您要直接评估的 OPA604运算放大器?

    您可以提供的有关电路、器件和结构的任何其他信息可能会为我们提供振荡原因的线索。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我正在检查 U8第6个引脚上的输出、在该引脚上输出将振荡。通过使用实验 board.please 上的该电路、查看我 在示波器中捕获的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我 以前没有使用过此 IC。我们从 DigiKey 购买过。 还要确认我保持的增益是否会提供稳定的输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    感谢您提供 OPA604电路 DSO 图像。 看到 您 观察到的振荡很有帮助。

    振荡的~170kHz 并不容易与电路的任何相关、例如 OPA604的闭环带宽或增益带宽。 我的仿真表明、理想情况下、系统应具有足够的相位裕度并保持稳定;但是、还有另一种可能会影响稳定性。

    您提到该电路构建在试验电路板上。 我假设可以插入 IC、无源组件和连接线、这是常见的白板之一。 这可能是一个问题。 运算放大    器可能变得不稳定的另一种方法是、运算放大器上的反馈电阻器和电容在反馈环路周围引入足够的相移、从而导致相位裕度下降、反馈变为正。 白板 电容以及100k 的极高反馈电阻器可能会导致不稳定的情况。

    首先、尝试将 U8输入(R31)和反馈(R30)电阻降低5倍至10倍。 这样做将使反馈环路中的极点在频率上以相同的因子向上移动。 这将减少由 OPA604反相输入端的反馈电阻和总电容引起的相移量。 检查振荡是否仍然存在、或者是否 已停止。 如果没有、则表明您找到了问题的根源。

    最终、您确实需要在规划良好且布局良好的 PC 板上测试电路、其中 OPA604反相输入端的电容最小化。 当使用此类电路板时、您可能会发现 U8电阻可以增加 更高的系数、并且仍然保持稳定性。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程