This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:我们的应用是否有更好的解决方案?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2555YZEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/933551/tas2555-is-there-a-better-solution-for-our-application

器件型号:TAS2555

您好、TI、

我们正在为闹钟应用设计音频系统。  我们的客户选择 Tectonic TEMB28C10-4/A 作为驱动程序(https://www.tectonicaudiolabs.com/product/tebm28c10-4-a-minature-bmr-driver/?id=product-1986)。

一位行业专家告诉我们、TAS2555的~6W 可能不够。  但是、最大输出的要求是65dbA @ 2英尺。  我们需要 I2S 接口、并喜欢2555的 DSP 功能。  是否有更好的解决方案?

如果有任何建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    关于 TAS2555的输出功率、客户是否在寻找更高或更低的功率?

    我们的扬声器驱动器产品系列中有类似的产品、如果您看到的器件具有客户所需的功能、请告诉我:

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#p2982=Digital%20Input&p89=Class-D%20Boosted;Smart%20Amp&p1055max=Mono&p2622max=5.5;5.5&p2622min=2.7;2.7

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。  在2英尺处、声输出要求被称为65dBA。  这种功率可以在低于1W 的条件下实现。 但我们有一位行业专家建议、6W 将使我们的功率降低。  我相信6W 放大器是足够的、但当一位专家蜂鸣时、我想听。  此外、我们的客户希望确保我们目前没有设计不足。

    感谢您提供选择图的链接。  非常乐于助人!

    到目前为止、我们 将使用 TAS2555YZEVM 来评估该特定解决方案。

    谢谢!