This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:在 BTL 和 PBTL 模式之间切换。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916657/tpa3245-switching-between-btl-and-pbtl-mode

器件型号:TPA3245
主题中讨论的其他器件:OPA1612

您好!

我计划通过 OPA1612和 TPA3245连接 DAC、如随附的原理图所示。

我想在立体声 BTL 和 PBTL 模式之间切换、而无需使用物理跳线。 更改 M1/M2引脚状态并非易事、但我正在尝试找出将输入 C 和 D 拉至接地的方法。

我唯一能想到的方法是使用 NMOS、但我担心可能会发生的噪声和泄漏。

在 PBTL 运行期间、是否有任何其他推荐的连接输入 C 和 D 的方法?

谢谢

e2e.ti.com/.../AMPsch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我认为可以在此处的 INPTTC 和 INPUTD 上使用 NMOS、但需要 移除连接到漏极的10K 电阻器。 电阻器可能会影响下拉配置的检测。  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 SAM、

    我将移除电阻器!

    此致

    Brian