This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:滤波器配置

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908234/tlv320aic3106-filter-configuration

器件型号:TLV320AIC3106

大家好、

当使用 TLV320AIC3106进行音频采集时、客户发现存在直流偏移、因此使用具有默认参数的高通滤波器来移除直流。  配置如下、是否正确?

I2CRegWrite (baseAddr、107、0x30);
I2CRegWrite (baseAddr、12、0xF0);

同时、他希望增加低通滤波、希望知道如何配置该寄存器?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    如果客户使用高通滤波器的默认值、则无需对寄存器107进行编程。 它们可以将该寄存器保留为默认值。 如果他们想要使用自定义系数、那么他们需要写入寄存器107。  

    对于低通滤波器、这可以使用双二阶滤波器来实现。 TIBQ 是一个有助于生成系数的应用。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我是否可以知道哪些滤波器可用于 ADC?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    ADC 侧只有一阶滤波器、但我相信它可以配置为像 LPF 一样工作。  

    此致、

    Aaron