This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756MDCAEVM:GUI 中的寄存器表...

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916705/tas5756mdcaevm-register-table-in-gui

器件型号:TAS5756MDCAEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5754M

降级器、

如果未连接 EVM、是否仍有在 GUI 中显示寄存器内容?

例如演示模式或类似模式...

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    没有 EVM 连接时、没有可用的寄存器信息。 建议参考 TAS5754M 数据表的"8.4寄存器映射"部分、因为 TAS5756 / 54共享相同的寄存器配置。

    此致、

    Matthew