This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:在智能扬声器中、是否需要将 DSP 添加到 TAS5825M 以将信号从输出端传输到扬声器并将其返回到云端?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917073/tas5825m-in-the-intelligent-speaker-does-dsp-need-to-be-added-to-the-tas5825m-to-take-the-signal-from-the-output-to-the-speaker-and-return-it-to-the-cloud

器件型号:TAS5825M

在智能扬声器中、是否需要将 DSP 添加到 TAS5825M 以将信号从输出端传输到扬声器并将其返回到云端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS5825M 具有3个 GPIO、您可以选择其中一个 GPIO 配置为 SDOUT。

    此外、SDOUT 可配置为 DSP 前或 DSP 后。 您可以将此引脚上的音频数据流用作返回。

    谢谢!

    此致、

    Sam