This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:通过线路输出引脚实现单端输出

Guru**** 2389500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908164/tlv320aic34-single-end-output-by-line-output-pins

器件型号:TLV320AIC34

您好!

每条线路输出加引脚(即  LEFT_LOP_A)用作单端输出?

然后、如果每个减去引脚(即 LEFT_LOM_A)保持打开状态?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    对拖延答复表示歉意。 我看到您在前面发布了一篇类似问题、并假设它们是相关的。 如果是、我将关闭另一个。请告诉我。  

    为了回答您的问题、线性输出(LEFT/RW_LOP/M)仅用作全差分输出。 耳机输出、HPLOUT、HPLCOM、HPROUT 和 HPRCOM 可用作 SE 输出。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢你的帮助。

    我错误地发布了帖子...

    另一篇文章说、可以实现单端输出、您怎么看?

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/907722/3357631#3357631

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    抱歉。 我可能误解了实际的问题。

    线路输出为全差动、但可以像 SE 一样进行连接。 例如、如果您只想使用 LEFT_LOP 进行连接并将 RIGHT _LOP 保持悬空、则没关系。

    此致、

    Aaron