请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 主题中讨论的其他器件: TAS5805
大家好、
我的客户在使用 TAS5805M 时遇到问题。
现象:多次暂停、播放、暂停、播放、TAS5805输出扬声器弹出、
测量波形如下:
电路如下、红色标记是示波器探针的测量点:
发生故障时、高电压已达到12V、等于电源电压本身。 它是否与 TI 过流短路保护中的断续设计类似? 不清楚具体原因是什么?
BR
Brandon