This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:设计检查

Guru**** 2873980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926986/drv135-design-check

器件型号:DRV135

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户希望使用 DRV135、他们希望知道实施是否正常。 很遗憾、我尝试寻找一个参考设计、但我找不到一个。 请参阅随附的文件。  

我希望您能就此提供反馈。 感谢您在这方面的帮助。  

谢谢你。  


此致、

Cedrick

e2e.ti.com/.../2234.AUDIO_5F00_DRIVER_5F00_DRV135.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV135不是扬声器驱动器。 嗯、它也许可以驱动一个微小的东西、但它意味着驱动以中等负载阻抗结束的平衡信号线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    客户的 DRV135电路看起来正常。 只要"扬声器"阻抗为600欧姆、DRV135就会由于输出变压器的1:1比而在其输出端看到600欧姆的差分阻抗。 该电路的增益将约为6dB (2V/V)。

    建议在电路中包含数据表第8.2节-功能方框图中所示的1uF 电源旁路电容器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程