This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:噼啪噪声

Guru**** 1136360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916757/tpa6404-q1-pop-noise

器件型号:TPA6404-Q1

大家好 、

我的客户现在使用 TPA6404。

在测试过程中、断电时会出现一些 POP 噪声。 它是在 stadby 和 mute 拉低了720us 后发出的

客户想要确认是否可以在待机和静音下拉之后将 POP 噪声静音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    待机下拉至低电平后、需要等待15ms、然后移除 PVCC。

    此致、

    Derek