This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频解码+功率放大器 IC

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917031/audio-decoding-power-amplifier-ic

主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5825M

大家好、

如果有具有音频解码和功率放大器功能的 IC、我无法在 TI 官方网站上找到相应的产品。 请帮助我确认是否有此类产品或满足客户以下要求的产品。 如果有、请推荐。 谢谢你。

客户要求:

1. PVDD 的输入电压为26V 或更低,功率为15W x 2,D 类功率放大器具有低噪声。

2.使用音频解码、I2S/I2C 通信模式。

具有麦克风模拟信号输入处理功能。

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    通常、编解码器和音频放大器是两个插座。

    对于音频放大器、您需要的是数字输入(如 I2S)音频放大器、对吧? 您可以看看 TAS5805M 和 TAS5825M。

    由于放大器可以接受数字输入、对于 MIC 模拟信号输入、您可以使用音频 ADC 来节省一些成本、而不是使用具有 ADC+DAC 的编解码器。

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/adc/products.html#p348max=96;108

    谢谢!

    此致、

    Sam