This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:0x09位[2]和 MOSFET 问题

Guru**** 1136240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931308/tpa6404-q1-0x09-bit-2-and-mosfet-questions

器件型号:TPA6404-Q1

大家好、

以下是两个问题可能需要您的帮助。

  • 位[2]

寄存器0x09中的位[2]中的哪个直流诊断故障、例如 S2G、S2P、OL、SL?

验证步骤

1:4通道分别连接到4欧姆负载
初始化数据:0x09=0x00;0x2b=0x03、0x04=0x00
3.下拉其中一个的 S2G 和 FAULT 引脚。

问题:

位[2]已设置为0、为什么它被下拉?
请说明 bit [2]的含义吗?

  • MOS

IC 的内部 PVDD 和 OUTP/n 通过使用 MOS 管的推挽输出。

在这种情况下、MOS 管内部也有一个体二极管、如图 D6 (用红色标记)所示、

它相当于体二极管和并联的外部二极管。 您能否说明添加此外部二极管的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amellie、

      您所附图片是针对电池对输出反向保护设置的短路。 对于 bit[2]定义、我将让迪伦跟你联系。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    有关寄存器0x09位2的问题。

    该位控制是否向 FAULT 引脚报告此故障(S2G/S2P/OL/SL)。 当设置为0时、不应向 FAULT 引脚报告它们。

    您能否确认测试步骤:

    1:4通道分别连接到4欧姆负载

    应在步骤1和2之间添加 S2G 故障事件。
    初始化数据:0x09=0x00;0x2b=0x03、0x04=0x00
    3.下拉 S2G 并检查 FAULT 引脚

    直流诊断是启动时的一次性诊断。 如果器件已处于播放模式、则直流诊断可以检测到短路事件、它将触发 OC 事件、然后故障引脚报告 OC 事件。  您可以读取器件故障寄存器来查找它。

    有关二极管的问题。

    在正常情况下、内部二极管可以处理此电流。 当大容量电容很大且此路径中的 DCR 过低时、电流电平将非常大(一段时间可能大于80A)、这将损坏器件。 在这种情况下、需要使用外部保护二极管。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一周内无响应。  我们将假定这已解决并将关闭。