This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782 TDM 模式

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916387/tas5782m-tas5782-tdm-mode

器件型号:TAS5782M

各位专业人员、您好!

我对 TAS5782 TDM 输入有疑问。
您会回答以下问题吗?

1。
数据表中说、该器件可与128~3072fs MCLK 搭配使用。
这方面是否有任何限制? 例如、MCLK 必须是128的倍数、MCLK 必须比 SCK 或其他...

2.
您能否解释为什么需要 MCLK 来进行 TDM 操作?
因为我知道、对于 TDM 运行、MCLK 不是必需的。

此致、
Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表6中列出了 d/s 上的时钟频率和分频器设置建议 您可以相应地从中选择一个选项。

    2.您说得对、MCLK 在一般 TDM 操作中不是必需的。 但是对于 TAS5782、MCLK 对于内部时钟树结构是必需的。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的快速回复。
    我明白了。

    此致、
    Kazuki Kuramochi