This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:等待访问 Pure Path Console

Guru**** 2933020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/933238/tas5805mevm-waiting-on-access-to-pure-path-console

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805

一周前、我请求访问 Pure Path Studio。 几天前、我从 TI 听到我的请求被确认并转发给另一个部门、这需要24-48小时。 由于时间已经过去、我希望能在论坛上寻求支持。 这里似乎有几个人请求访问 Pure Path 控制台、它运行正常、因此我也知道我会这样做。 期待很快收到大家的回复。 谢谢。

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

      请给我您的电子邮件地址、 我们将为您提供访问权限。 您需要 PPC3和 TAS5805访问权限吗? 您以前是否在 TI.com 上注册过?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您可以访问 PurePath 控制台(PPC3)和 TAS5805插件。  您将收到一封包含下载说明的电子邮件。