This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907574/tpa3251-tpa3251

器件型号:TPA3251

TPA3251数据表中有三个应用(立体声 BTL、单端和差分 PBTL)。

在这些应用中、我不知道音频插孔与 INPU_A/INPUT B/INPUT C/INPUT D 之间的连接关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、  

    您的目标是哪种类型的输出配置?  

    根据输出连接有不同的输入连接...

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我想了解这三种输出配置上的输入连接是什么。

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    插孔是一个物理连接端口。 如果您看一下数据表中的图25、即 BTL 配置有左右两个通道、INPUTA/B、C/D 应该是差分输入对。

    根据您的音频源、您有两个选项、  

    单端输入。 一个插孔就足够了、左侧连接到 INPU_A、右侧连接到 INPU_C、通过交流电容。 输入 B/D 应通过交流电容连接到 GND。

    2.差分输入。 您需要两个插孔、一个用于左侧、另一个用于右侧。 插孔上的 L/R 应该被连接至 INPUT_A/B

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    单端输入。 一个插孔就足够了、左侧连接到 INPU_A、右侧连接到 INPU_C、通过交流电容。 输入 B/D 应通过交流电容连接到 GND。

    问:我能不能说封套的左侧信号输出到 上部两个扬声器(请参阅数据表上的图26)、而右侧信号输出 到下部两个扬声器?

    2.差分输入。 您需要两个插孔、一个用于左侧、另一个用于右侧。 插孔上的 L/R 应该被连接至 INPUT_A/B

    问:MP3播放器或智能手机只有一个夹克孔,哪个设备有两个夹克孔?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    不是、数据表上的图26是信号端配置、具有4个扬声器。 在这种情况下、您将需要4个单端输入。 对于这种插孔、您需要两个。

    因为它们不是差分输入。 它们共用一个通用的"GND"。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daer Sam、

     

    单端输入。 一个插孔就足够了、左侧连接到 INPU_A、右侧连接到 INPU_C、通过交流电容。 输入 B/D 应通过交流电容连接到 GND。

    问题:根据您的连接、左侧信号输出到扬声器 A、右侧信号输出到扬声器 C、我是对的吗?

     

    2.关于你对我的问题2的回答,我不能理解你的意思,对不起。

     

    Besa 此致、

    网件精灵

     


     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、您发布的是单端输出配置。 它具有4个扬声器、因此4个输入均应单独使用。  

    让我在这里举一个例子。 对于具有3个端子 L/R/GND 的插孔、您有两个扬声器通道、对吧? 然后 INPUT_A 连接到 L、INPUT_C 连接到 R、INPUT_B 和 D 连接到 GND。

    谢谢!

    此致、

    Sam