This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:快速模式的 I2C 接口时序

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916667/tas2505-i2c-interface-timing-for-fast-mode

器件型号:TAS2505
主题中讨论的其他器件:TAS2557

您好!

根据 TAS2505数据表、针对快速模式、THD;STA 和 Tsu;STA 的最小值为0.8us。 另一方面、TAS2557数据表中的这些值为0.6us。
然后、在检查 I2C 总线规格时这些值为0.6us。
TAS2505数据表中提到的值是否拼写错误?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    这些 I2C 参数没有拼写错误、TAS2505和 TAS2557由于其内部信号分布而具有不同的 I2C 快速模式时间。 它允许 TAS2557具有更宽的计时范围。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤