请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3111D1 尊敬的:
由于"故障"引脚可用于显示短路或直流检测故障。 那么、如何区分这两个故障呢?
2. SD、AVCC 和 PVCC 之间是否需要上电序列?
3."要清除直流检测、必须对 PVCC 电源进行循环"、"对于短路故障、可以通过将 SD 引脚循环至低电平状态来清除锁存器。" 那么、我想知道是否可以通过循环 PVCC 电源来清除短路故障?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
由于"故障"引脚可用于显示短路或直流检测故障。 那么、如何区分这两个故障呢?
2. SD、AVCC 和 PVCC 之间是否需要上电序列?
3."要清除直流检测、必须对 PVCC 电源进行循环"、"对于短路故障、可以通过将 SD 引脚循环至低电平状态来清除锁存器。" 那么、我想知道是否可以通过循环 PVCC 电源来清除短路故障?