This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:PCM5242

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5142, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916833/pcm5142-pcm5242

器件型号:PCM5142
主题中讨论的其它部件:PCM5242PUREPATHSTUDIOPUREPATHCONSOLE

您好!

我们创建了两个用器件 PCM5142、PCM5242、第一个用例 CS0215431表示 PUREPATHSTUDIO、第二个用例 CS0215438表示 PUREPATHCONSOLE。

所有这些案件都以相同的案文得到答复:

"感谢您联系德州仪器。 您的请求已得到确认、为了使您能够访问受限信息、我们必须先申请批准。 此申请已转发给其他 TI 部门、一旦您的申请获得批准、他们将与您联系。  请等待24-48小时以获得此申请的批准..."

一周之后、我们没有收到任何有关上述案例的消息。

是否有人可以帮助我们解决我们的问题并获取有关这些问题的信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以批准访问。  申请的电子邮件地址是否与您为 e2e 注册的电子邮件地址相同? 我现在将批准这个。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul。

    是的、请求使用@chipdip.ru 域中的相同电子邮件地址。

    非常感谢。