This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2705C:VID 和 PID 定制

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2705, PCM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908537/pcm2705c-vid-and-pid-customization

器件型号:PCM2705C
主题中讨论的其他器件:PCM2705PCM2704

大家好、

我们正在设计一款将 PCM2705用作音频桥接器的产品。 我们的要求是、我们希望产品名称字符串位于 Windows 的声音控制面板上、而不是常规的"USB 音频扬声器"字符串。 那么、如果我们购买的产品数量为500-1000、TI 是否可以在贵公司的 VID 下提供唯一的 PID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikesh、

    遗憾的是、我们不再支持用于 PCM27xx 系列的定制金属层 ROM。  您仍然可以使用带有 PCM2704/6的外部 EEPROM 来实现此目的、也可以使用 SPI 主器件在与 PCM2705/7一起启动时设置 PID。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    感谢您的回复。

    正如您提到过的、我们可以为定制 VID 和 PID 连接外部 EEPROM、但您能否为我们提供 PID 以便在数量众多的情况下将其编程到 EEPROM 中?

    或者是否有任何其他选项、以便我们可以解决此问题、例如保留 TI 的 VID 和 PID、但仅更改产品串。

    请就此为我们提供指导吗?

    谢谢、

    Nikesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是 PID 可以保留或修改。  "产品描述"也可以修改为您想要的任何内容。  我认为您无需获取自己的 PID、您可以将其保留为默认值。