https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932649/tpa3112d1-in-fault-on-powerup
器件型号:TPA3112D1大家好,我在使该放大器正常工作时遇到了问题,在加电时它会出现故障。
电源= 12V
扬声器= 8R
我已通过1uF 电容器移除所有输入 cct 和接地输入
在我拥有的两个板上都没有短路和 o/c、为了进行良好的测量、我更换了其中一个板上的 TPA3112
上电序列=按住 SW1应用电源等待2s 并释放 SW1 -结果故障 LED 亮起按下 SW1时、LED 短暂熄灭、然后立即重新亮起。
使用和不使用缓冲器、使用和不使用扬声器、 使用和不使用10R 1000uF 串联电源滤波器 、R4 = 100K 和 R4 =或、 使用和不使用额外的输出滤波器进行了测试。
我缺少什么吗?
此致 Steve