This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:加电故障

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932649/tpa3112d1-in-fault-on-powerup

器件型号:TPA3112D1

大家好,我在使该放大器正常工作时遇到了问题,在加电时它会出现故障。  

电源= 12V  

扬声器= 8R

我已通过1uF 电容器移除所有输入 cct 和接地输入

在我拥有的两个板上都没有短路和 o/c、为了进行良好的测量、我更换了其中一个板上的 TPA3112

上电序列=按住 SW1应用电源等待2s 并释放 SW1 -结果故障 LED 亮起按下 SW1时、LED 短暂熄灭、然后立即重新亮起。

使用和不使用缓冲器、使用和不使用扬声器、 使用和不使用10R 1000uF 串联电源滤波器 、R4 = 100K 和 R4 =或、 使用和不使用额外的输出滤波器进行了测试。

我缺少什么吗?

此致 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

    发生问题时、您是否捕获了输出电流?

    我建议您只需电路、移除10 Ω+1nF 缓冲器和磁珠。 然后检查问题是否仍然发生。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

             输入或输出缓冲器无效、10K 电阻负载和空载条件下、6.8R 电阻负载和8R 扬声器的结果相同。

    我没有尝试过铁氧体磁珠、如果放大器对负载很挑剔、那么我不确定它是合适的器件。 数据表中指出、提供的最大负载大于3R、因此它应该可以正常工作。

    我今天正在测试一种替代方案(非 TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

    器件仍可在无负载连接和磁珠连接的情况下进行切换。  

    因此、您可以移除磁珠并检查器件引脚上的 PWM 波形。 并检查 GVDD 引脚电压。

    此致、

    Derek