This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC32:可以通过 McBSP 将 wav 文件内容直接写入 aic32

Guru**** 2514605 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932109/tlv320aic32-can-wav-file-content-be-written-to-aic32-directly-through-mcbsp

器件型号:TLV320AIC32

大家好、

我们的客户希望使用 DSP28335读取 SD 卡中的 wav 文件、然后通过 AIC32播放歌曲、但现在所有输出都是噪声。 如何处理 wav 文件的内容?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC32可在该系统中工作、但主要工作是将 DSP 的 I2S/LJ/RJ 输出转换为最终输出。  DSP 将是所有.wav 文件到 McASP 转换的发生位置。  也许未将 DSP 配置为正确驱动 AIC32的音频串行总线、这就是目前出现问题的原因。

    您能否分享音频串行接口(BCLK/WCLK/DIN/DOUT)波形的图像供我们查看?  原理图也很有用。

    设计是否能够成功创建任何音频、现在不能将.wav 文件作为输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的答复。

    客户反馈表示很抱歉、写错了芯片型号、应该是 TLV320AIC23。

    客户使用的 wav 文件的数据格式是16位双通道、客户的程序是写入的数据。 WAV 文件依次转换为 McBSP。 这是错误的吗? 客户正在使用 Yan Xu DSP28335开发板、似乎没有 McASP 功能。

    此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    在以下文档中、McBSP 是否能够通过设置串行控制寄存器来支持 I2S 规范? 然后它可以与 I2S 器件兼容? 我认为客户使用的 DSP28335应该可以。

    https://www.ti.com/lit/an/spra595/spra595.pdf?ts=1597902497116&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    由于您已确认器件上的 McBSP 端口支持 I2S 外设、因此一切都应该正常。 如果器件无法正常工作、请向我们发送 I2S 总线波形和寄存器转储。