Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120, AM5728
主题中讨论的其他器件: AM5728
大家好、
我们在 AM5728中使用 TLV320DAC3120 ...
我不能播放音乐
我的电路图如下:
和我的 SDK:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11
下面是我的 DTS 配置:
我比较了 tlv320dac3100和 tlc320dac3120的寄存器,我认为 TLV320DAC312可以使用 tlv320dac3100驱动程序。
以下是我的引导日志:
[0.000000] 在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] Linux 版本4.14.67-gd315a9bb00 (ti@localhost)(gcc 版本7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11))#44 SMP 取代 Sun Jun 14 11:12:24 CST 2020
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.0000] 、共个:FDT:机器模型:TI AM5728 EVM
[0.000000] 内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000] 保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu2-memory@95800000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] 保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp1-memory@99000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] 保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
[ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu1-memory@9d000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000] 保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
[ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp2-memory@9f000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x00000000fe400000处的24 MIB
[0.000000] OMAP4:将0x00000000ffd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
[0.000000] 在节点0上总计:474368
[0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c10552c0、node_mem_map eeda2000
[0.000000] DMA 区域:用于 memmap 的1728页
[0.000000] DMA 区域:保留0页
[0.000000] DMA 区域:147456页、LIFO 批处理:31
[0.000000] HIGHMEM 区域:326912页、LIFO 批处理:31
[0.000000] DRA752 ES2.0
[0.000000] perpu:嵌入式15页/CPU @eed2b000 s31308r8192 d21940 u61440
[0.000000] pcpu-alloc:s31308 r8192 d21940 u61440 alloc=15*4096
[0.000000] pcpu-alloc:[0][1] 1.
[0.000000] 在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:472640
[0.000000] 内核命令行:console=ttyO2,115200n8 root=PARTUUUUID=516923ee-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000] 内存:1675548K/1897472K 可用(8192K 内核代码、353K rwdata、2668K rodata、2048K init、311K BSS、 33508K 保留、188416K CMA 保留、12830)
[0.000000] 虚拟内核内存布局:
向量 :0xff0000-0xff1000 ( 4KB)
Fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
低内存 :0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
pkmap :bfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
模块:bbf000000 - bbfe00000 ( 14 MB)
.text:0xc0008000 - 0xc0a00000 (10208 KB)
init:0xc0e00000 - 0xc1000000 (2048KB)
.data:0xc1000000 - 0xc1058468 (354KB)
.bss:0xc105a000-0xc10a7f2c (312KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000] 可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] 启用了 RCU 任务。
[0.000000] NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
[0.000000] GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000] arch_timer:以6.14MHz (phys)运行的 cp15计时器。
[0.000000] 时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000017] 切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000343] 时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000352] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000847] 控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000864] 警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
[0.000871] 这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
[0.000878] 更新您的内核命令行。
[0.000899] 校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.000914] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.001037] 安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001051] 安装点缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001569] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.001793] /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001811] /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.001823] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.039860] 为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射
[0.059869] 分层 SRCU 实现。
[0.080061] EFI 服务将不可用。
[0.099929] SMP:启动辅助 CPU ...
[0.170242] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
[0.170335] SMP:带来1个节点、2个 CPU
[0.170349] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
[0.0357] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.0363] CPU:提供虚拟化扩展。
[0.170874] devtmpfs:已初始化
[0.190602] random:从 buck_table_alloc+0x108/0x230调用 get_random_u32、其中 crng_init=0
[0.190848] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.191042] 时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.191058] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.194823] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.195280] DMI 不存在或无效。
[0.195524] NET:注册协议系列16.
[0.196577] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.197506] OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.306171] OMAP_hwmod:dcan1:_wait_target_disable 失败
[0.404564] 空闲:使用调节梯
[0.404596] 空闲:使用调速器菜单
[0.412518] GPIO gpiochip0:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:0)
[0.412582] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 0至31:gpiochip0 (GPIO)
[0.412638] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.413280] GPIO gpiochip1:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:1)
[0.413342] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 32至63:gpiochip1 (GPIO)
[0.414004] GPIO gpiochip2:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:2)
[0.414067] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了64至95的 GPIO:gpiochip2 (GPIO)
[0.414735] GPIO 引脚3:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:3)
[0.414801] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 96至127:gpiochip3 (GPIO)
[0.415452] GPIO gpiochip4:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:4)
[0.415517] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 128至159:gpiochip4 (GPIO)
[0.416189] GPIO gpiochip5:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:5)
[0.416250] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了160至191的 GPIO:gpiochip5 (GPIO)
[0.416894] GPIO gpiochip6:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:6)
[0.416956] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 192至223:gpiochip6 (GPIO)
[0.417626] GPIO gpiochip7:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:7)
[0.417693] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 224至255:gpiochip7 (GPIO)
[0.443330] 没有 ATAG?
[0.443403] 硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.443416] 硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.443797] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
[0.443808] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.444328] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.454212] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.457465] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.464394] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.464792] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedreguler-mmcwl[0]的'GPIO'属性-状态(0)
[0.465037] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-com_3v6[0]的"GPIO"属性
[0.465445] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-main_12v0[0]的"GPIO"属性
[0.465672] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-evm_5v0[0]的"GPIO"属性
[0.465719] EVM_5v0:由 MAIN_12v0供电
[0.465973] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-VDD_3V3[0]的"GPIO"属性
[0.466147] com_3v6:由 EVM_5v0供电
[0.466289] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-AIC_DVDD[0]的"GPIO"属性
[0.466630] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedreguler-VTT[0]的'GPIO'属性-状态(0)
[0.469079] 已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.469275] 已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
[0.46953] 已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
[0.46974] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU 已注册
[0.470104] OMAP-iommu 41501000.MMU:已注册41501000.MMU
[0.470307] OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU 已注册
[0.470594] iommu:将器件5882000.IPU 添加到组1
[0.470677] iommu:将器件5502000.IPU 添加到组2
[0.470827] iommu:将器件40800000.dsp 添加到组0
[0.471076] iommu:将器件41000000.dsp 添加到组3
[0.473166] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000008
[0.502755] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2b、PWM 0、LED 0
[0.504288] SMPS12:由稳压器虚拟供电
[0.505983] SMPS3:由稳压器虚拟供电
[0.507656] SMPS45:由稳压器仿真提供
[0.509497] SMPS6:由稳压器虚拟供电
[0.510934] SMPS7:由稳压器虚拟供电
[0.512365] SMPS8:由稳压器虚拟供电
[0.513663] SMPS9:由稳压器虚拟供电
[0.514378] LDO1:由稳压器虚拟供电
[0.521309] LDO2:由稳压器虚拟供电
[0.521359] 随机:快速初始化完成
[0.531163] LDO3:由稳压器虚拟供电
[0.541178] LDO4:由稳压器虚拟供电
[0.551204] LDO5:由稳压器虚拟供电
[0.551938] LDO6:由稳压器仿真提供
[0.552662] LDO7:由稳压器虚拟供电
[0.553379] LDO8:由稳压器虚拟供电
[0.554115] LDO9:由稳压器虚拟供电
[0.561249] LDOLN:由稳压器仿真提供
[0.571270] LDOUSB:由稳压器虚拟供电
[0.583139] gpiochip_find_base:找到新的基址为504
[0.583269] GPIO gpiochip8:(48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio):添加了 GPIO chardev (254:8)
[0.583335] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 504至511:gpiochip8 (48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio)
[0.583742] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.584397] OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2修订版0.12、频率为400kHz
[0.584911] omap_i2c 4807a000。i2c:总线3 rev0.12为400kHz
[0.585085] 介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.585122] Linux 视频捕获接口:v2.00
[0.585201] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.585210] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.585229] 已注册 PTP 时钟支持
[0.585256] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.590702] DMI:固件注册失败。
[0.591111] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.591393] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.591734] 已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.592732] 时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.600328] NET:注册协议系列2.
[0.600886] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.600950] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.601076] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.601142] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.601175] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.601297] NET:注册协议系列1.
[0.601635] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.601645] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.601652] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.601660] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.601670] PCI:CLS 0字节、默认64
[0.602618] 硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。
[0.602847] 硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.603850] 工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=19 bucke_order=5
[0.607913] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.608420] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.608443] 注册了密钥类型 id_resolver
[0.608452] 注册密钥类型 id_legacy
[0.608490] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.611643] 退回:池大小:64页
[0.611686] 块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
[0.611696] 已注册 IO 调度程序 NOP
[0.611705] 已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.611857] 注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.611867] 已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.611876] 已注册 IO 调度程序 kyber
[0.617265] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
[0.634673] VDD_3V3:由 regen1供电
[0.634948] AIC_DVDD_FIXED:由 VDD_3V3供电
[0.635021] VTT_FIXED:由 smps3供电
[0.672743] NOHZ:local_softirq_pending 80
[0.676976] 串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.679539] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 43、base_baud = 3000000)是8250
[0.680304] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 44、base_baud = 3000000)是8250
[0.681043] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 45、base_baud = 3000000)是8250
[1.699489] 控制台[ttyS2]已启用
[1.703783] 4806e000.serial: tmio 0x4806e000处的 ttyS3 (IRQ = 46、base_baud = 3000000)为8250
[1.713284] 48066000.serial: tmio 0x48066000处的 ttyS4 (IRQ = 47、base_baud = 3000000)是8250
[1.722762] 48068000.serial:在 MMIO 0x48068000 (IRQ = 48、base_baud = 3000000)处的 ttyS5是8250
[1.732238] 48420000.serial:在 MMIO 0x48420000处的 ttyS6 (IRQ = 49、base_baud = 3000000)是8250
[1.741731] 48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 50、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
[1.751228] 在 MMIO 0x48424000 (IRQ = 51、base_baud = 3000000)上的48424000.serial: ttyS8是一个8250
[1.760730] 4ae2b000.serial: tmio 0x4ae2b000处的 ttyS9 (IRQ = 52、base_baud = 3000000)为8250
[1.771452] omap_rng 48090000.rng:随机数生成器版本 20.
[1.778591] DSS:OMAP DSS 修订版6.1
[1.783079] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[1.792863] 面板-dpi 显示:GPIO 查找以启用消费者功能
[1.792871] Panel-dpi 显示:使用设备树进行 GPIO 查找
[1.792881] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点"/display[0]的'ENABLE-GPIO'属性
[1.792890] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/display[0]的'ENABLE-GPIO'属性
[1.792897] panel-dpi 显示:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.792904] panel-dpi 显示:查找 GPIO 启用失败
[1.792912] 面板-dpi 显示:GPIO 查找用于消费者重置
[1.792918] 面板-dpi 显示:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.792927] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点"/display[0]的'set-gpio'属性
[1.792934] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/display[0]的'resset-gpio'属性
[1.792941] Panel-dpi 显示:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.792948] panel-dpi 显示:查找 GPIO 复位失败
[1.792985] 面板-dpi 显示:未找到显示电源 VCC,使用虚拟稳压器
[1.811124] 返修:模块已加载
[1.819650] 循环:模块已加载
[1.826644] MDIO_BUS 固定-0:用于消费类器件复位的 GPIO 查找
[1.826652] MDIO_bus 固定-0:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.826659] MDIO_BUS FIXED-0:查找 GPIO 复位失败
[1.826683] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.833405] MDIO_bus 48485000.MDIO:用于消费类复位的 GPIO 查找
[1.833413] MDIO_bus 48485000.MDIO:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.833425] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/ethernet@48484000/MDIO@4848485000[0]的'set-GPIO'属性
[1.833435] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/ethernet@48484000/MDIO@48485000[0]的'resset-GPIO'属性
[ 1.833441] MDIO_bus 48485000.MDIO:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.833448] MDIO_bus 48485000.MDIO:查找 GPIO 复位失败
[1.892762] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
[1.900457] libphy: 48485000.mdio:探测
[1.904948] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动器 TI DP83822
[1.913782] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 38:81:D7:82:D1:bc
[1.920396] cpsw 48484000。以太网:初始化 cpsw ale 版本1.4
[1.926803] CPsw 48484000.ethernet:ALE 表大小1024
[1.932064] cpsw 48484000。以太网:pps 计时器的器件节点查找失败
[1.939112] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
[1.947527] sis _ts_init 版本。 3.01.03
[1.951390] sis_ts_probe
[1.953974] sis_i2c_ts 3-005C:用于消费类复位的 GPIO 查找
[1.953981] sis_i2c_ts 3-005C:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.953992] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4807a000/sis_ts@5c[0]的'set-GPIO'属性
[1.954002] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4807a000/sis_ts@5c[0]'的'set-GPIO'属性
[1.954009] sis_i2c_ts 3-005C:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.954016] sis_i2c_ts 3-005C:查找 GPIO 复位失败
[1.954023] sis_i2c_ts 3-005C:获取复位引脚正常
[1.958572] sis_reset:复位
[1.982749] sis_reset:复位为低电平
[2.102752] sis_reset:重置为高电平
[2.106293] 输入:SIS_TOUCH AS /devices/virtual/input/input0
[2.112232] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807a000/sis@5c[0]的'touch -GPIO'属性-状态(0)
[2.112238] sis_GPIO_IRQ=36
[2.115134] sis_ts_probe:在中断模式下启动触摸屏 sis_touch
[2.121778] sis_setup_chardev。
[2.124867] 安装了 sis_hydra_touch 设备驱动程序(主要244)。
[2.130915] ISS_SLAVE_ADDR:5C
[2.134427] i2c /dev/entries 驱动程序
[2.138847] IR NEC 协议处理程序已初始化
[2.143421] 已初始化 IR RC5 (x/SZ)协议处理程序
[2.148497] IR RC6协议处理程序已初始化
[2.153062] 已初始化 IR JVC 协议处理程序
[2.157612] IR Sony 协议处理程序已初始化
[2.162247] IR Sanyo 协议处理程序已初始化
[2.166987] IR Sharp 协议处理程序已初始化
[2.171709] IR MCE 键盘/鼠标协议处理程序已初始化
[2.177580] IR XMP 协议处理程序已初始化
[2.183268] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/GPIO_FAN[0]的'GPIO'属性-状态(0)
[2.184492] GPIO-FAN GPIO_FAN:GPIO 风扇已初始化
[2.190026] tmp102 0-0048:读取配置寄存器时出错
[2.195516] tmp102:0-0048探测器失败,错误-121
[2.2052232] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[2.211442] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[2.216864] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[2.223190] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[2.223195] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.223217] of_get_named_gpio_FLAGS:解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
[2.223243] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
[2.227879] sdhci-OMAP 4809c0.MMC:GPIO 查找消费类 WP
[2.227885] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.227892] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'WP-GPIO'属性
[2.227898] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'wP-GPIO'属性
[2.227902] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
[2.227908] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:查找 GPIO WP 失败
[2.228295] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:DDR_1_8v 模式下无 pinctrl 状态
[2.2940] mmc0:使用 ADMA 在4809c000.MMC [4809c000.mmc]上运行的 SDHCI 控制器
[2.300385] sdhci-OMAP 480b4000.MMC:消费类 WP 的 GPIO 查找
[2.300393] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.300404] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'wP-GPIO'属性
[2.300412] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'wP-GPIO'属性
[2.300419] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
[2.301536] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:查找 GPIO WP 失败
[2.340306] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
[2.350389] mmc0:地址59b4处的新高速 SDHC 卡
[2.356227] mmcblk0:mmc0:59b4 SD 14.7 GiB
[2.362121] mmcblk0:P1 P2 P3
[2.362751] mmc1:使用 ADMA 在480b4000.MMC [480b4000.mmC]上运行 SDHCI 控制器
[2.363028] sdhci-OMAP 480ad0.MMC:消费类 WP 的 GPIO 查找
[2.363031] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.363038] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480ad000[0]的'WP-GPIO'属性
[2.363042] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480ad000[0]的'wP-GPIO'属性
[2.363046] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
[2.363050] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:查找 GPIO WP 失败
[2.363336] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:sdr104模式无 pinctrl 状态
[2.363339] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:ddr50模式下无 pinctrl 状态
[2.363344] sdhci-OMAP 480ad0.mmc:HS200_1_8v 模式下无 pinctrl 状态
[2.422760] mmc2:使用 PIO 在480ad0.MMC [480ad0.mmc]上运行的 SDHCI 控制器
[2.433900] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[2.446225] NET:注册协议系列10.
[2.451219] 采用 IPv6的段路由
[2.454966] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
[2.461242] NET:注册协议系列17.
[2.465777] lib80211:IEEE802.11驱动程序的常见例程
[2.471474] lib80211_crypt:注册算法'NULL'
[2.471478] lib80211_crypt:注册算法'WEEP'
[2.471482] lib80211_crypt:注册算法'CCMP'
[2.471486] lib80211_crypt:注册算法"TKIP"
[2.471607] 注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.476142] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.482550] TI OMAP4+器件的电源管理。
[2.487694] 正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.494275] mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
[2.502794] mmcblk1:mmc1:0001 Q1J55L 7.13 GiB
[2.509035] mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q1J55L 分区1 2.00 mib
[2.517173] mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q1J55L 分区2 2.00 mib
[2.517201] DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
[2.518662] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[2.534662] mmcblk1rpmb:mmc1:0001 Q1J55L 分区3 4.00 mib
[2.541415] mmcblk1:P1 P2 P3 p4
[2.543201] [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[2.543204] [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[2.546300] [DRM]启用 DMM 回绕滚动
[2.637045] 控制台:切换到彩色帧缓冲器器件128x37
[2.647238] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
[2.653806] [DRM]为次要0上的 omapdrm.0初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
[2.661549] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/GPIO_keys/User3[0]的'GPIO'属性-状态(0)
[2.661715] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/GPIO_keys/User2[0]的'GPIO'属性-状态(0)
[2.661865] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/GPIO_keys/User1[0]的'GPIO'属性-状态(0)
[2.662170] 输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input1
[2.669236] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[2.674807] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
[2.678655] ldousb:正在禁用
[2.681882] ALSA 器件列表:
[2.684900] 未找到声卡。
[2.729255] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[2.737426] VFS:在器件179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[2.746832] devtmpfs:已安装
[2.750670] 释放未使用的内核内存:2048K
[2.772735] NOHZ:local_softirq_pending 40.
[3.050181] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
[3.090117] systemd[1]:systemd 234在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -)
[3.111641] systemd[1]:检测到架构 ARM。
[3.143735] systemd[1]:将主机名设置为 。
[3.232045] systemd-fstab-Generator[91]:无法创建安装单元文件/run/systemd/generator/mnt-usb.mount,因为它已存在。 /etc/fst?中的重复条目
[3.247705] systemd-fstab-Generator[91]:无法创建安装单元文件/run/systemd/generator/mnt-usb1.mount,因为它已经存在。 /etc/fs?中的重复条目
[3.263263] systemd-fstab-Generator[91]:无法创建安装单元文件/run/systemd/generator/mnt-usb2.mount,因为它已存在。 /etc/fs?中的重复条目
[3.278976] systemd-fstab-Generator[91]:无法创建安装单元文件/run/systemd/generator/mnt-usb3.mount,因为它已存在。 /etc/fs?中的重复条目
[3.294454] systemd-fstab-Generator[91]:无法创建装入单元文件/run/systemd/generator/mnt-usb4.mount,因为它已存在。 /etc/fs?中的重复条目
[3.310231] systemd[89]:/lib/systemd/system-generators/systemd-fstab-generator 失败,错误代码为1。
[3.554252] 随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[3.561064] systemd[1]:侦听日志套接字。
[3.593019] 随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[3.601844] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[3.632807] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[3.639516] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[3.673069] systemd[1]:已达到目标交换。
[3.702946] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[3.732932] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[4.271922] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[4.302958] cmemk:加载树外模块会影响内核。
[4.309190] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.14.67
[4.321100] 分配的堆缓冲区0x4050000、大小为0x100000
[4.326953] cmemk 已初始化
[4.341230] cryptodev:已加载驱动程序1.9。
[4.372400] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[4.378025] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[4.384396] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[4.399720] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
[4.414668] usbcore:注册的新接口驱动程序 FTDI_SIO
[4.423157] usbserial:为 FTDI USB Serial Device 注册的 USB Serial Support
[4.753570] systemd-journale[103]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
[4.943034] NOHZ:local_softirq_pending 40.
[5.208011] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1-memory@9d000000
[5.251553] remoteproc remoteproc0:588200.IPU 可用
[5.252061] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2-memory@95800000
[5.252119] remoteproc remoteproc1:5502000.IPU 可用
[5.257258] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1-memory@99000000
[5.257317] remoteproc remoteproc2:可提供40800000.dsp
[5.257637] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2-memory@9f000000
[5.257690] remoteproc remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
[5.313717] remoteproc remoteproc2:dra7-dsp1-fw.xe66的直接固件加载失败,错误-2
[5.313727] remoteproc remoteproc2:为40800000.dsp 加电
[5.313752] remoteproc remoteproc2:dra7-dsp1-fw.xe66的直接固件加载失败,错误-2
[5.313763] remoteproc remoteproc2:Request_firmware failed:-2
[5.313835] remoteproc remoteproc3:dra7-dsp2-fw.xe66的直接固件加载失败,并出现错误-2
[5.313845] remoteproc remoteproc3:为41000000.dsp 加电
[5.313899] remoteproc remoteproc3:dra7-dsp2-fw.xe66的直接固件加载失败、错误-2
[5.313907] remoteproc remoteproc3:Request_firmware failed:-2
[5.605977] remoteproc remoteproc1:启动5502000.IPU
[5.626236] remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为3747220
[5.654767] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
[5.680898] RTC RTC1:48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC:dev (253:1)
[5.680909] Palms-RTC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC:RTC 内核:已注册48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC 作为 RTC1
[5.707200] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:GPIO 查找消费者 ID
[5.707207] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:使用器件树进行 GPIO 查找
[5.707216] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'id-gpio'属性
[5.707223] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'id-GPIO'属性
[5.707228] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:使用查找表进行 GPIO 查找
[5.707234] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:查找 GPIO ID 失败
[5.707239] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_USB:消费类 VBUS 的 GPIO 查找
[5.707244] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:使用器件树进行 GPIO 查找
[5.707250] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'VBUS-GPIO'属性
[5.707312] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'VBUS-GPIO'属性-状态(0)
[5.751634] remoteproc remoteproc0:启动588200.IPU
[5.759801] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4,大小为6665500
[5.759839] at24 0-0050:4096字节24c32 EEPROM、可写、1字节/写入
[5.775175] OMAP_RTC 48838000.RTC:char 器件(253:2)
[5.775242] OMAP_RTC 48838000.RTC:注册为 rtc2
[5.812852] RTC-ds1307 2-006F:读取错误-121
[5.813104] RTC-ds1307:2-006F 探头失败,错误-121.
[5.813398] tlv320aic31xx-codec 2-0018:用于消费类复位的 GPIO 查找
[5.813402] tlv320aic31xx-codec 2-0018:使用器件树进行 GPIO 查找
[5.813411] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48060000/tlv320dac3100@18[0]的'set-gpio'属性
[5.813416] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48060000/tlv320dac3100@18[0]的'resset-GPIO'属性
[5.813420] tlv320aic31xx-codec 2-0018:使用查找表进行 GPIO 查找
[5.813424] tlv320aic31xx-codec 2-0018:查找 GPIO 复位失败
[5.845774] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[5.848207] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[5.858559] OMAP-DES 480a5000.des:将运行具有实时优先级的请求泵
[5.874854] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
[5.928780] OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU:2.1版
[5.944496] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[5.951134] remoteproc remoteproc1:registered virtio0 (类型7)
[5.959994] remoteproc remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[5.969594] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
[5.978595] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
[6.010821] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[6.029300] remoteproc remoteproc0:注册的 virtio1 (类型7)
[6.064687] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[6.101578] remoteproc remoteproc0:远程处理器588200.IPU 现已启动
[6.111446] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[6.139891] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
[6.159952] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[6.171532] OMAP-AES 4b500000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[6.197617] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[6.204240] OMAP-AES 4b700000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[6.239490] [DRM]已初始化 PVR 1.14.3699939 20110701、用于次要版本1上的560000.GPU
[6.372131] of:/sound0/simple-audio-card、codec: could not find phandle
[6.402587] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound0[0]的'sple-audio-card, hp-det-gpio'属性
[6.427994] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound0[0]的'sple-audio-card、mic-det-gpio'属性
[6.429466] ASOC-simple-card sound0:tlv320dac31xx-hifi <->48468000.McASP 映射正常
[6.449130] ASOC-simple-card sound0:ASOC:无 DMI 供应商名称!
[7.000781] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[ 7.078693] dp83822:修改寄存器++
[7.093789] dp83822:寄存器0x17 = 0x241
[7.109910 ] dp83822:寄存器0x17 = 0x1241
[7.128581] dp83822:寄存器0x462 = 0x0
[7.164328] dp83822:寄存器0x462 = 0x3
[7.168792] dp83822:修改寄存器---
[ 7.232464] dp83822:修改寄存器++
[7.260954] dp83822:寄存器0x17 = 0x1241
[7.275564] dp83822:寄存器0x17 = 0x1241
[7.308938] dp83822:寄存器0x462 = 0x3
[7.322504] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
[7.322509] 随机:7项 urandom 警告由于限制差而丢失
[7.389943] EXT4-FS (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[7.486928] dp83822:寄存器0x462 = 0x3
[7.486933] dp83822:修改寄存器--
[ 7.506150] TI DP83822 485000.MDIO:01:连接的 PHY 驱动器[TI DP83822](MII_BUS:phy_addr=4848485000.MDIO:01、IRQ=POLL)
[7.545404] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[7.654166] CPT PTP bc clkid 0
[7.661965] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[7.886121] EXT4-FS (mmcblk1p3):恢复完成
[7.891169] EXT4-FS (mmcblk1p3):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[7.930269] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[7.963096] EXT4-FS (mmcblk1p4):恢复完成
[7.963108] EXT4-FS (mmcblk1p4):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[7.974124] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
[7.974135] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[8.472125] pruss 4b200000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
[8.480857] NET:注册协议系列44.
[8.487618] rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.101:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
[8.487804] rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.102:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
[8.488551] rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.101:已发布函数= 4
[8.48872] rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.102:已发布函数= 9.
[8.553125] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[8.553144] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册,分配总线编号1
[8.554119] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcb 参数0x0220f04c HCI 版本0x100奇数0x02010010
[8.554163] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 198、IO 内存0x48890000
[8.562795] 集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[8.562836] 集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[8.563129] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[8.563140] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
[8.563150] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
[8.563225] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[8.56973] 集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[8.569759] 集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[8.570105] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[8.570120] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号3.
[8.578435] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x02010010
[8.578475] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 199、io mem 0x488d0000
[8.587989] 集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
[8.588015] 集线器3-0:1.0:检测到1个端口
[8.588245] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[8.588264] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册,分配总线编号4
[8.588273] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
[8.588568] USB USB4:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[8.595322] 集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
[8.595348] 集线器4-0:1.0:检测到1个端口
[8.774570] pruss 4b280000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
[8.806783] remoteproc remoteproc4:4b234000.PRU 可用
[8.824646] PRU-rproc 4b234000.PRU:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b226004/prusss@0/PRU@34000成功探测
[8.843493] remoteproc remoteproc5:4b238000.PRU 可用
[8.849316] PRU-rproc 4b238000.PRU:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b226004/pruss@0/PRU@38000成功探测
[8.871247] remoteproc remoteproc6:提供4b2b4000.PRU
[8.878119] PRU-rproc 4b2b4000.PRU:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b2a6004/pruss@0/PRU@34000成功探测
[8.890307] remoteproc remoteproc7:4b2b8000.pru 可用
[8.897166] PRU-rproc 4b2b8000.PRU:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b2a6004/pruss@0/PRU@38000成功探测
[8.932780] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
[8.952764] USB 3-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
[9.139374] 集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
[9.143500] 集线器1-1:1.0:检测到4个端口
[9.166635] 集线器3-1:1.0:找到 USB 集线器
[9.170639] 集线器3-1:1.0:检测到4个端口
[9.426761] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
[9.460887] bc_example:不同意符号 device_create 的版本
[9.467729] bc_example:未知符号 device_create (err -22)
[9.474057] bc_example:不同意符号 device_destroy 的版本
[9.480812] bc_example:未知符号 device_destroy (错误-22)
[9.678285] cpsw 48484000。以太网 eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制 Rx/TX
[9.68686816] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[9.715283] NOHZ:local_softirq_pending 40.
[9.719406] NOHZ:local_softirq_pending 40.
[10.232746] NOHZ:local_softirq_pending 80
[10.362780] NOHZ:local_softirq_pending 08
[10.682953] bc_example:不同意符号 device_create 的版本
[10.684602] bc_example:未知符号 device_create (err -22)
[10.696474] bc_example:不同意符号 device_destroy 的版本
[10.703303] bc_example:未知符号 device_destroy (错误-22)
[11.112761] NOHZ:local_softirq_pending 08
[13.362749] NOHZ:local_softirq_pending 80
[15.541056] NOHZ:local_softirq_pending 08
[23.659901] usbcore:注册的新接口驱动程序 usblp
[23.836951] usbcore:注册的新接口驱动程序 rtl88x2bu
[23.972325] usbcore:注册的新接口驱动程序 rtl88XXau
[24.067476] usbcore:注册的新接口驱动程序 rtl8188eu
[24.160559] usbcore:注册的新接口驱动程序 rtl8192eu
[24.210231] usbcore:注册的新接口驱动程序 rt2800usb
我使用命令"aplay"来播放音乐、但我遇到了一些错误...
我的错误如下:
aplay bird.wav
播放波'bird.wav':有符号16位小端字节序、速率22254 Hz、单声道
[1082.758076] tlv320aic31xx-codec 2-0018:[HY] aic31xx->SYSCLK:0
[1082.771935] tlv320aic31xx-codec 2-0018:[HY] aic31xx->p_div:0
[1082.778036] tlv320aic31xx-codec 2-0018:不提供主时钟
aplay:set_params:1382:Unable to install HW params:
访问: rw_interleaved
格式: S16_LE
子格式: 标准
SAMPLE_BITS:16
FRAME_BITS:16
通道:1.
价格:22254
PERIOD_TIME:(124988 124989)
Period_size:(2781 2782)
Period_Bytes:(5562 5564)
期间:(3 5)
Buffer_Time:(499910 499911)
Buffer_size:11125
Buffer_bytes:22250
tick_time:0
有人可以帮助我吗?
谢谢。。。