This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:声音未发出

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926213/tlv320aic3007-sound-is-not-coming

器件型号:TLV320AIC3007

您好!

当我使用 aplay 命令播放音频 时、黑屏将不会在给定 ctrl+c 之前自行终止。请查看编解码器和日志的转储数据。

请查看以下日志。

我们在 载板中执行 aplay 命令之前获得了以下转储数据

root@rugger-board-a5d2x-SD1:~# i2cdump -f -y 0 0x18
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
00:00 00 00 10 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80……?… ???
10:80 ff 78 78 78 78 78 78 78 78 02 00 fe 00 fe 00 ?.xxxxxx?..
20:00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00    … ???...
30:00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ...? ?。
40:00 04 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00。。。。 ?。
50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60:00 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00……………………………………………
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:00 00 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80……?… ???
90:80 ff 78 78 78 78 78 78 78 02 00 fe 00 fe 00 ?.xxxxxx?..
A0:00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00    … ???...
B0:00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ...? ?。
C0:00 04 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00。。。。 ?。
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:00 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00……………………………………………
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

以下数据位于 aplay 命令之后:

root@rugger-board-a5d2x-SD1:~# i2cdump -f -y 0 0x18
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
00:00 00 aa 91 dc 00 0A c0 00 00 00 00 00 00 20   ………………………………………………………………
10:20 ff 00 78 00 78 78 00 78 02 00 fe 00 00 fe 00    ...xx.xx??..
20:00 00 00 20 c0 00 40 00 00 00 af 2 f 2 f af   … ?..@..?//?
30:00 00 00 0f 2f f af 00 00 00 0f 00 00 00 00 00 2f 2f 2f   ……?//?………………
40:AF 0f 00 00 2f 2f af 0f 04 00 00 00 00 00 00   ?????????。
50:2F 2f af 00 00 00 0b 00 00 2f 2f af 0b de 0c   //??????//??????
60:00 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ……………………………………………
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
80:00 00 aa 91 dc 00 00 0A c0 00 00 00 00 00 00 20   ………………………………………………………………
90:20 ff 00 78 00 78 78 00 78 02 00 fe 00 00 fe 00    ...xx.xx??..
A0:00 00 00 20 c0 00 40 00 00 00 af 2f 2f af   … ?..@..?//?
B0:00 00 00 0f 2f 2f af 00 00 00 00 0f 00 00 00 00 2f 2f 2f   ……?//?……………
C0:AF 0f 00 00 2f 2f af 0f 04 00 00 00 00 00 00   ?????????。
D0:2F f af 00 00 00 0b 00 00 2f 2f af 0b de 0c   //?????//???????
E0:00 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ……………………………………………
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

 


root@rugger-board-a5d2x-SD1:/mnt# aplay -r 44100 CHIKKAHOSAHALLI.MP3
播放原始数据'CHIKKAHOSAALLI.MP3':无符号8位、速率44100Hz、单声道

 



^已通过信号中断中止...
aplay:PCM_WRITE:2051:WRITE error:interrupted system call
root@rugger-board-a5d2x-SD1:/mnt# aplay -r 44100 CHIKKAHOSAHALLI.MP3 -v
播放原始数据'CHIKKAHOSAALLI.MP3':无符号8位、速率44100Hz、单声道
插头 PCM:路由转换 PCM (sformat=S16_LE)
  转换表:
    0 <- 0
    1 <- 0
其设置为:
  流:      播放
  访问      :rw_interleaved
  格式      :U8.
  子格式   :标准
  频道    :1.
  价格        :44100
  确切价格  : 44100(44100/1)
  msbits      :8.
  Buffer_size :22052
  Period_size :5513
  Period_Time :125011
  tstamp_mode :无
  tstamp_type :单调
  Period_step :1.
  AVAIL_MIN   :5513
  Period_event:0
  START_THRESHOLD :22052
  STOP_THRESHOLD  :22052
  Silence_threshold:0
  Silence_size:0
  边界    :1445199872
从设备:硬件 PCM 卡0 "多音频"设备0子设备0
其设置为:
  流:      播放
  访问      :MMAP_Interleaved
  格式      :S16_LE
  子格式   :标准
  频道    :2.
  价格        :44100
  精确比率  :44100 (44100/1)+--- +
  msbits      : 16|                             
  Buffer_size :22052                                     |无法
打开/dev/ttyUSB0!  |
  period_size :5513|                             
  Period_Time :125011 +--- +
  tstamp_mode :无
  tstamp_type :单调
  Period_step :1.
  AVAIL_MIN   :5513
  Period_event:0
  START_THRESHOLD :22052
  STOP_THRESHOLD  :22052
  Silence_threshold:0
  Silence_size:0
  边界    :1445199872
  appl_ptr    :0
  HW_PTR      :0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎与我们目前正在处理的上一个帖子有关。 是这样吗? 如果是、我将关闭此主题并继续处理另一个主题。  

    此致、

    Aaron