This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:输出噪声

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908851/pcm1792a-noise-on-output

器件型号:PCM1792A

我正在使用 PCM1792A、并注意到一些不必要的行为。

1) DAC 正在运行(48kHz、3、072MHz、12、288MHz 或24、576MHz)。 输出上有 HF 噪声、即使在通过 PCM 接口发送空数据时也是如此。 当我停止时钟时、输出是干净的。 我测量了时钟及其相位、但它们看起来很好。 什么会导致输出上出现此 HF 噪声?

2) 2)如果寄存器20 (DFTH)中的 B4被置位、我还看到输出中每 Fs/8下降一次。 这是正常的吗?

DAC 配置如下:

寄存器20 (SRST)中的 B6、300us 延迟、寄存器18中的 B4和 B5 (FMT0和 FMT1、24位左对齐)。

我的原理图:

Schematic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordy:

    该 DAC 使用 Δ-Σ 调制器、这意味着输出在不同的直流值之间非常快速地切换、以生成作为所需输出的平均信号。  这意味着、我们建议您使用多个有源滤波器级进行滤波、从而产生更高的频率噪声。  在原理图中、您有一个一阶滤波器。  我们通常使用有源二阶滤波器来跟踪此情况。  

    如果您使用频谱分析仪查看 PCM DAC 的输出、您会看到噪声(称为带外噪声、或 OOBN)开始增加约50%×FS。  这意味着、如果您使用44.1kHz 或48kHz 采样率或更快、则大多数噪声能量都超出可闻范围。   

    https://www.ti.com/lit/an/slea048/slea048.pdf?ts=1590593270996

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa322/sbaa322.pdf?ts=1590593380792

    查看这两篇文章。

    PCM1792A 的采样率为8倍、因此您将看到 Δ-Σ 调制器开关的转换速率大约为该速率。

    谢谢、

    Paul