你(们)好
我们尝试更改/更新滤波器系数、但有时我们无法更改滤波器系数。
请帮助检查以下步骤:
更新成功示例
1. 为 ADC 断电
2. 启用自适应过滤。
3、ADC 信号处理块 PRB_P2
4. 为 ADC 加电
5. 开始 I2S 播放/录制
6. 延迟600ms
7. 将 COEFF_NEW 写入 缓冲器 A
8.切换缓冲器命令
9. 检查缓冲区开关是否完成(P8_R1_B0 = 0)
10. 将 COEFF_NEW 重新写入 缓冲器 A
更新失败示例#1
1. 为 ADC 断电
2. 启用自适应过滤。
3、ADC 信号处理块 PRB_P2
4. 为 ADC 加电
5. 开始 I2S 播放/录制
6. 延时500ms
7. 将 COEFF_NEW 写入 缓冲器 A
8.切换缓冲器命令
9. 检查缓冲开关是否已完成
我们尝试减少延迟时间、在步骤9 中(P8_R1_B0 = 1)始终保持为1、
更新失败示例#2
1. 为 ADC 断电
2. 启用自适应过滤。
3、ADC 信号处理块 PRB_P2
4. 为 ADC 加电
5. 开始 I2S 播放/录制
6.延迟30s
7. 将 COEFF_NEW 写入 缓冲器 A
8.切换缓冲器命令
9. 检查缓冲开关是否已完成
我们尝试删除步骤#5、并将延迟时间增加到30秒、在步骤#9 中(P8_R1_B0 = 1)始终保持为1、
您对我们有什么建议吗?
谢谢。
BR
Trevor