This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M -处理延迟

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932941/tas5731m-tas5731m---processing-latency

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件:TAS5760M

尊敬的先生:

在启用 EQ 和 DRC 的情况下、TAS5731M 和 TAS5760M 从 I2S 输入到 D 类输出的信号延迟(或处理时间)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    首先要确认的是:信号延迟是从 I2S 输入到 PWM 开关还是从 I2S 输入到扬声器音频输出?

    • I2S 输入到 PWM 的切换:就像转换时间、不包括内部 DSP 处理延迟。
    • I2S 输入至音频输出:包括转换和 DSP 处理延迟。

    对于 I2S 输入至音频输出、不同的 EQ 会针对不同频率的音频内容引入不同的群延迟。 因此、建议测量时间延迟、尤其是根据您的调优配置。

    此致、
    Matthew