This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:采样率为&lt 时出现问题;24ks/s

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932329/tas5756m-issue-when-sample-rate-24ks-s

器件型号:TAS5756M

团队、

客户发现定制 PCB 存在一个奇怪的问题:

TAS5756M 用作 I2S 主器件并连接到 MCU (可解码 MP3并输出到 I2S)。

-44.1 ksps 时,系统始终工作(无论是否安装在保护盒中)。
-在采样频率< 24ks/s (通常为22.05ks/s)时、仅当在 PCB 一侧施加较小的机械压力时、系统才工作。 当电路板处于这种情况时、似乎也施加了这种小压力。

此问题出现在大约 15%的 PCB。
这似乎不是焊接问题(否则在44kHz 时会有相同的行为)。

我们如何进一步调试该问题?

我将在线提供原理图/PCB (PDF 格式)。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    客户是否尝试过8ksps、16ksps 和32ksps? 他们是否看到了相同的问题。 客户能否提供44.1ksps 时的 I2S 信号波形捕获以及在机械应力和不应力情况下的22.05ksps 波形捕获。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、
    请查看随附的包含示波器图片的 zip 文件。
    此致
    皮埃尔

    e2e.ti.com/.../Oscilloscope-pictures.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我看不到波形异常、您能告诉我在我提到的不同频率下测试的结果吗?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我使用32Ksps 进行了测试、结果正常。

    我无法使用8Ksps 和16Ksps 进行测试。 由于声音质量原因 、我们不使用采样率低于22.05Ksps 的产品。 因此、我们的固件不会对低于22.05Ksps 的 SR 实施管理。

    其他信息:22.05Ksps 处的示波器图在 PCB 弯曲或弯曲时根本不会改变。

    此致、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    创建了一个脱机电子邮件线程以共享布局和原理图。 我将关闭此主题并继续支持离线电子邮件。

    此致、

    Luis