This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:降低等效输入噪声电压

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926549/ne5532-about-decrease-equivalent-input-noise-voltage

器件型号:NE5532

大家好、

 

我们希望降低 NE5532的等效输入噪声电压。

通常、如果 JFET 设置为双极放大器的输入、该放大器可以降低等效输入噪声电压。

如果您有相关的 TI 应用手册、请告知我们吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    我相信您正在谈论在 NE5532之前添加一个非常低的噪声增益级。 这是一个单独的级、还是来自 NE5532的反馈直接连接到添加的输入电路?

    应用的电源电压、电路增益和带宽是多少?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    感谢您的回答。

    我们的规格待定、因此如果有任何进展、我将与您联系。

    此致、

    隐藏