This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136AD2:能否使用 TPA3136 (无电感器放大器)驱动较长的扬声器线(20英尺)?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916563/tpa3136ad2-can-i-use-tpa3136-inductorless-amplifier-to-drive-a-long-speaker-wire-20feet

器件型号:TPA3136AD2

应用报告 SLOA234A 指出、该器件可在长不超过1米的 LC 滤波器的情况下使用。   对于我的应用、一个扬声器只有6英寸导线、而另一个扬声器的长度可能为20英尺。   这是否意味着我可以在短导线中使用铁氧体、但在较长导线中必须使用电感器/电容器?

使用电感器是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处的主要问题是、从 EMC 角度来看、较长的导线表现为更好的天线辐射发射。 由于负载线和接地之间的电容耦合更显著、因此 CEI 测试中的负载线也会获得更高的共模电流。 使用电感器+电容器输出滤波器可以对此有所帮助、因此建议在这种情况下使用 LC 滤波器。

    另一点是、长负载线的分布电感/电阻/电容不可忽略。 您需要注意这一点。

    谢谢!

    此致、

    Sam