This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:SPDIF 和 I2S

Guru**** 2766355 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932886/pcm9211-spdif-and-i2s

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件: DIX9211

大家好、

客户需要将同轴信号转换为 I2S 信号。 通过 I2C 设置不同的工作模式、I2S 信号可转换为同轴信号以进行输出。 I2S 需要使用同一组 MPIO_ X。

根据 PCM9211的规范、只有 MPIO_C 可用于将 I2S 信号转换为同轴信号、但 MPIO_C 不支持 I2S 输出、是否支持? MPIO_B 是否可用于 I2S 接口作为数据输出/输入转换? 或者是否有其他方法?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amy、

    如果您需要对 I2S 使用相同的引脚、则需要使用 MPIO_B、因为它是唯一可配置为 AUXIN 或 AUXOUT 的 I/O。 数据线将是输入或输出、具体取决于您选择的模式。 请注意、在同一端口上不存在同时流入和流出数据的选项、但在这种情况下、似乎可以这样做。 如果您不需要支持模拟输入、也可以使用 DIX9211来实现这一点、因为 DIX9211具有相同的功能、而无需使用模拟 ADC。

    最棒的

    Zak