This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251问题。

Guru**** 2514235 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926560/tas3251-tas3251-questions

器件型号:TAS3251

您好、先生、

我的客户使用 TAS3251来提供100W 功率(VDD=26V @ RL=2欧姆)、 这里有2个问题需要您的帮助、谢谢。

1、最小 O/p 电感器是什么? 4.7uH 或2.2uH 或...

2. TAS3251在不进行初始设置的情况下将默认处于活动状态?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    通常、电感器越小、纹波电流越大。 您能否分享客户对最低电感器要求的背景信息?

    关于 TAS3251的初始设置、建议您和客户在 PPC3 GUI 中访问 TAS3251、然后客户可以从 PPC3软件生成设置。

    请告诉我您的想法、谢谢!

    BR

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wan、

    1.它可以使用4.7uH 还是2.2uH? (小电感器可减小空间)

    2.它是否可以在没有设置的情况下激活? (默认处于活动状态)

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如您所知、D 类电路中的 LC 滤波器用于滤除开关频率分量。 可以使用4.7uH、但这可能会导致开关频率分量衰减不足并降低音频性能。

    2.是,默认情况下它应该处于活动状态。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    此外、小电感可能会导致高电感电流纹波、降低音频性能、并且在输出高功率时更容易触发 OC 故障。

    谢谢!

    此致、

    Sam