尊敬的:
从哪里可以获得 TLV320DAC3203IRGER 的驱动代码、非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
从哪里可以获得 TLV320DAC3203IRGER 的驱动代码、非常感谢。
您好、Jiayu、
我建议查看以下内容: elixir.bootlin.com/.../tlv320aic32x4.c
这适用于 TLV320AIC32x4、并且与 TLV320DAC3203兼容。
如果您有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Jiayu、
感谢您提供有关电路连接的详细信息。
我对该电路有一些意见、请查看以下几点、如果您有其他问题或意见、请告诉我。
-我注意到 AVDD 引脚被连接到一个看起来是3.3V 电平的地方。 这是正确的还是图中的拼写错误? TLV320DAC3203建议的功率级别为1.5V 至1.95V。 3.3V 电源甚至可能损坏器件、因为 AVDD 绝对最大范围为2.2V。
此外、由于集成了 Δ-Σ 转换器的音频 DAC 连接到音频放大器、我们建议添加低通滤波器以删除带外内容。 否则、还可能存在放大带外内容的风险。 本文档中可能提供了有关建议带外滤波器的更多详细信息:
https://www.ti.com/lit/an/slaa313a/slaa313a.pdf
- TLV320DAC3203的接地引脚全部连接在一起。 没错。 但是、在 PCB 设计中、我们建议将数字接地(DVSS、IOVSS)与模拟接地(AVSS、散热焊盘)分开、并使用单个0欧姆电阻器或 PCB 走线连接两个平面。 这将减少模拟部分的数字噪声。
关于 TPA3111、我注意到 SD 和 FAULT 引脚未上拉至 AVCC。 如数据表中所述、两个引脚的电压均符合 AVCC。 因此、我建议通过100K 电阻器将它们上拉至 AVCC。
-最后、我建议将电容器 C2164和 C2163从 BSNx 引脚移到 OUTx 引脚。 您可以在数据表(https://www.ti.com/lit/ds/slos618f/slos618f.pdf#page=15)的图17中找到有关建议连接的更多详细信息。
我将在下面的主题中提供有关 I2C 代码的详细信息。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Jiayu、
请找到所附的推荐寄存器配置、以将 LDAC 路由到 HPR。 这是器件的最佳性能配置。
e2e.ti.com/.../High_5F00_performance_5F00_mode_5F00_LDAC_5F00_to_5F00_HPR.txt
如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.