This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:支持使用 miniDSP 进行应用开发

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256, TLV320AIC3262, TLV320AIC3254, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916149/tlv320aic3254-support-for-apps-development-with-minidsp

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3256TLV320AIC3262PUREPATHCONSOLEPUREPATHSTUDIO

你好!

这是我第三次尝试获得 miniDSP (代码为 TLV320AIC3254、TLV320AIC3256、TLV320AIC3262等)和 PurePath IDE 的帮助。我已经就此事与 TI 的两位代表交换了十几封电子邮件、但我没有成功。

我想开发具有以下功能的音频应用:滤波(HPF、LPF、BPF)和降噪。 TLV320AIC3254似乎是此应用的正确选择、因为它具有双二阶电池和 miniDSP 块。  我已经收到 PurePath IDE、但它具有以下 EVM 模块:I2C 主设备和 TLV320ADCx140。 目前、这些模块对我没有用处。 我需要用于配置 miniDSP 模块以实现降噪功能的模块。 我能在这个问题上从 TI 获得一些帮助吗?

我希望第三次尝试是幸运的!

此致、

Ciprian Vasile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ciprian、

    我相信您被授予访问错误软件套件的权限、并且您拥有 PurePathConsole。  我将授予您访问 PurePathStudio 的权限、该 Studio 将具有适用于 AIC325x 器件的 GDE。

    此外、是否可以将我们链接到您提到的其他 E2E 主题?  它将帮助我们了解您的应用和要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、
    感谢您解决我的问题。 我下载了您授予我访问权限的软件、我安装了它、没有问题。
    我通过 TI 客户支持(从 TI 站点访问软件的常用方式)询问了此软件。 案件包括:CS0217782、CS0214526和 CS0216151。
    此致、
    Ciprian Vasile