This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何处理音量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908088/tas5805m-how-to-volume-ajust

器件型号:TAS5805M

设置音量(模拟增益/DAC 增益/DSP 音量)的更好过程是什么?

 -应按顺序设置哪个卷?

 -它们中有没有一个具有相同的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否将 TAS5805M PPC3应用与 EVM 配合使用?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已经安装了它、可以执行基本操作。

    谢谢、

    Kamikubo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamikubo、

    强烈建议参阅以下"TAS58xx 系列的通用调优指南"。 在1.2增益说明部分中、说明了全部三个卷和位置。

    此致、

    Matthew