This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563特性页的硬件检查错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908413/tas2563-tas2563-hardware-check-error-with-characterization-page

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2557

您好、Sirs、

您是否愿意提供有关使用 TAS2563特性说明页面 pf GUI 3.0.2解决硬件检查错误的提示?
我的输入48Hz 采样率应该是正确的。




以下是我对学习板的配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您可以尝试使用级别选项卡中的最大音量吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我和我的同事使用最大输出量测试了学习板、但仍然失败。 我们使用 TAS2557 EVM + LB2作为权变措施、但需要产品线的支持以将 TAS2563 EVM + LB2作为优先级。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年5月27日